结果:找到"2.4G BLE,",相关内容121条
  • CI24R1与SI24R1区别开发资料
  • 功率对比:NRF24L01P最大射功率是0dBmSI24R1最大射功率是7dBmCI24R1最大射功率是10dBm关断功耗对比:NRF24L01P关断功耗是1.5uASI24R1关断功耗是1uACI24R1关断功耗是2-3uA接收灵敏度:NRF24L01P接收灵敏度-85dBm@2MHzSI24R1接收灵敏度-83dBm@2MHzCI24R1接收灵敏度-83dBm@2MHz发射模式下功耗(0dBM)NRF24L01P发射功耗11.3mASI24R1发射功耗12mACI24R1发射功耗18mAHzSI24R1和NRF24L01P都支持四线SPI接口CI24R1仅支持三线SPI接口封装对比:SI...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G BLE, 发帖人:动能1234 发帖时间:2021-06-24 10:59:00
  • SI24R2E一款内置MCU的技术资料
  • Si24R2E是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗有源RFID应用场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片、128次可编程NVM存储器以及自动发射模块。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。当打开启自动发射功能,内部Watchdog与内部RCOSC工作时,芯片睡眠状态下待机电流仅为700nA。当内部Timer定时到时,自动发射控制器自动完成数据从NVM的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态,因此Si24R2E的平均功耗非常低,对于电池供电应用,可以非常容易实现五年以上的待机时间。24R2E具有非常低的系统应用成本,可以不需要外部...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-01-03 10:35:00
  • SI24R2低功耗高性能2.4GHz
  • Si24R2是在Si24R1的基础上,单独分出来发射部分TX,成为一颗2.4G单TX。可与nRF24L01P以及SI24R1通信,替代nRF2402以及A7105。与SI24R1的性能对比上来讲,SI24R2只是比SI24R1少了一个接收端的功能,另外发射端是完全一样的。而且关断功耗变的更低了,从原来的1500nA变为只有500nA。其余几乎都一样,性价比也远远比A7325,NRF2402更低SI24R2PS1.1.pdf
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-01-03 10:13:00
  • SI24R1与NRF24L01P区别
  • nRF24L01+是工作在2.4GHz的国际通用ISM免申请频段GFSK调制的无线数传芯片。最高发射功率0dBm,接收灵敏度为-85dBm,支持125个通讯频率。使用增强型的EnhancedShockBurst™传输模式,支持6个数据通道(共用FIFO)。支持250K,1Mbps和2Mbps的空中数据传输速率。使用spi接口与MCU完成数据通讯与通讯控制等功能。是目前主流的2.4G无线射频芯片。Si24R1Si24R1,它与NORDIC的NRF24L01+是完全兼容的(SPI的操作时序,寄存器定义,工作状态图),可以相互通信,支持NRF24L01+的所有通信功能。Si24R完全PIN对PIN...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-01-03 09:48:00
  • SI24R2F自带传感.按键,内置MCU功能的2.4G芯片
  • 目前全国有很多类发现电动车电池在充电的时候会产生温度过高,导致爆炸引起火灾,我司对于民生在使用电动车的安全考虑,推出一款全新2.4G芯片[Si24R2F]为电动车防盗标签增加安全的报警,能第一时间防止火灾的事情发生;对于现在的电动车防盗标签和校园卡的市场,主要以2.4G为主做标签,各色各样的2.4G国产芯片渐渐的能满足这块RFID领域。但是作为RFID的推动领导者,深圳市动能世纪科技有限公司专注于超低功耗无线射频收发IOT解决方案芯片结合中科微2.4G产品在向市场推出新款RFID芯片,满足客户的同时对客户产品提出Costdown以及升级方案。针对电动车防盗车、校园卡推出一款SI24R2F,是...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-12-19 16:29:00
  • SI24R1与NRF24L01P哪个更有优势
  • 1、产自Nordic的无线模块叫NRF24L01,而产自南京的无线模块叫Si24R1,2、两个芯片的技术资料基本一样感觉Si24R1就是NRF24L01,同样的程序可以驱动这两款,而且。实现的功能也一样,也就是说,这两个芯片的寄存器地址、内容、操作命令等基本一样。3、发射功率对比:Si24r1号称最高能达到7dB的发射功率,描述中称寄存器地址为0X06的RF_SETUP最低位(bit0)和NRF24L01的不一样,NRF24L01没有用到此位,而Si24R1若将此位置1的话,发射功率就能达到7dB了;小编认真读了下英文版的NRF24L01pdf技术资料,发现寄存器地址为0X06的RF_SET...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-11-22 10:51:00
  • SI24R2E引脚图集成NVM的超低功耗2.4GHzGFSK/FSK
  • Si24R2E是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗有源RFID应用场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片、128次可编程NVM存储器以及自动发射模块。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。SI24R2E的引脚图:SI24R2E的管脚功能定义:SI24R2EV3.0.pdf  当打开启自动发射功能,内部Watchdog与内部RCOSC工作时,芯片睡眠状态下待机电流仅为700nA。当内部Timer定时到时,自动发射控制器自动完成数据从NVM的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态,因此Si24R2E的平均功耗非常低,对于电池供电应用...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-11-22 10:14:00
  • 电动车智能防盗系统方案-SI24R2F
  • 对于现在的电动车防盗标签和校园卡的市场,主要以2.4G为主做标签,各色各样的2.4G国产芯片渐渐的能满足这块RFID领域。但是作为RFID的推动领导者,深圳市动能世纪科技有限公司专注于超低功耗无线射频收发IOT解决方案芯片结合中科微2.4G产品在向市场推出新款RFID芯片,满足客户的同时对客户产品提出Costdown以及升级方案。针对电动车防盗车、校园卡推出一款SI24R2F,是可兼容之前的SI24R2E,性能上大大的提升。内置64次可编程NVM存储器,睡眠电流更是大大降低只有200mA。另外还增加了温度报警功能和按键功能,在SI24R2E的基础上在增加两个IO口,满足广大客户的产品需求。S...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-11-08 09:40:00
  • NXPKW35KW36
  • NXP的两款KW35和KW36,在低功耗蓝牙领域运用很广泛,麻烦提供相应的库文件,好方便我们提取,设计。谢谢
  • 所属专栏: 技术交流 标签: NXP BLE 发帖人:Leontang 发帖时间:2019-01-09 14:22:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: